结果:找到"智能旋钮 智能面板 APP控制 语音控制 无线通讯技术 人机交互",相关内容1000条
- 语音控制模块_雷龙发展
- 1,串口 uart串口控制模式,即异步传送收发器,通过其完成语音控制。 图中,GND表示单片机系统电源的参考地,TXD是串行发送引脚,RXD是串行接收引脚。发送uart将来自cpu等控制设备的并行数据转换为串行形式,并将其串行发送到接收uart,接收uart然后将串行数据转换为接收数据接收设备的并行数据。 2数据协议 起始位:通信线路上空闲时为“1”,当检测到“0”即下降沿时,认为数据传输开始 有效数据位:传输开始后传递的需要接收和发送的数据值,可以表示指令或数据 奇偶校验位:奇偶校验,通过来校验传输数据中“1”的个数为奇数个(奇校验)或偶数个(偶校验)来指示传输数据是否正确...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 语音识别方案,离线语音控制模块,离线语音控制模组,离线单片机语音控制,离线语音识别模块 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-06-14 17:00:00
- 舵机在弹簧刀无人机中的妙用
- 俄乌冲突爆发后,美国等西方国家已经向乌克兰提供了多种武器。美国五角大楼当地时间9月20日发布的相关报告显示,美方将向乌克兰提供“弹簧刀”600型无人驾驶飞行器。对此,俄罗斯方面已经多次指责美国是在“火上浇油”,从而使俄乌冲突持续下去。那么,弹簧刀究竟是一款怎样的无人机?弹簧刀:一种小型化、低成本、精确制导的巡弋式空中攻击装备。由电池、电动马达和双叶片螺旋桨构成,噪声小,热信号低,难以被探测和识别,该系统能飞行、跟踪、参与“非线性瞄准”,具有精确打击效果。发射前,其螺旋桨亦处于折叠状态,各个翼面在折叠状态下与机身浑然一体,不多占用空间,有效缩小了发射筒的尺寸。发射后,主控计算机控制机身上的旋转...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 舵机 军工 无人机 舵面控制 发帖人:DSpower 发帖时间:2023-11-27 11:46:00
- 离线语音识别和控制的工作原理及应用
- 引言 离线语音识别是指在没有网络连接的情况下,通过在本地设备上进行语音信号处理和识别,实现语音命令的转化和执行。随着智能设备的普及,离线语音识别技术在智能客服、电话会议、智能交通等领域的应用越来越广泛。本文将深入探讨离线语音识别的工作原理,以及其所使用的技术。 一、离线语音识别的工作原理 离线语音识别的工作原理包括信号采集、预处理、特征提取和匹配等步骤。下面我们逐一详细介绍这些步骤: 1.信号采集 离线语音识别系统的第一步是信号采集。声音信号通过麦克风(传感器)以电信号的形式被捕捉到,这是后续处理的基础。 2.预处理 预处理阶段包括去除噪声、回声消除、降噪等处理,以提高语音信号...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 离线语音识别模块 离线语音控制 语音控制 语音芯片 语音模组 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-07 18:06:00
- 思必驰:离线语音识别芯片简介
- 一.使用场景 夏天某个凉爽的早晨,当你躺在床上玩着手机,突然一阵困意袭来,原来已经中午了,此时你一个侧身准备休息,突然发现一阵酷热袭来,你定睛一看,原来是风扇没有打开,这个睡姿很舒服你又不想起床怎么办?此时如果你有一个智能语音风扇,你只需要说一句打开风扇即可。关于语音识别这个功能,市面上有多家公司开发有关离线识别的芯片和算法,可是识别效果不是很理想,但是思必驰是例外,该公司的芯片唤醒率和识别率均高于市场同行,抗噪音的能力也非常优秀。 二.思必驰芯片简介 本文主要介绍思必驰股份有限公司推出的一款离线语音识别芯片。该芯片是根据智能语音交互市场需求及思必驰算法的发展方向定义开发的“芯片+算法”人工...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 离线语音 语音识别 语音模块 语音控制 智能语音 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-10-19 18:07:00
- 不夸张小小旋钮屏即将撬动甚至改变传统智能家居按健开关未来!!!
- 旋钮屏是什么?他可以通过旋转进行功能档位选择,当旋钮至想要选定的档位后通过按压实现即可选择成功,有线通讯技术也可以选择无线通讯技术,支持延时自动确定的方式等通过将I/O接口,储存器和CPU在一片芯片上,进行旋钮屏控制,他可以运用到很多领域,包括小家电,白家电,汽车智能家居,医疗,甚至运动器械,他采用的是实时操做系统,实时性他可以根据自身需求进行定制,像适配功能,带触摸,氛围灯还有蓝牙等,不同的尺寸选择,屏幕也可选择TFT屏,ips屏AMOLED屏,从APP设置控制,小程序控制,甚至可以增加WIFI功能,定时功能,自动关停,你想要明亮风格的,暗系风格的还是炫酷风格,都能按个性为您量身定制!目前...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 智能旋钮 智能面板 APP控制 语音控制 无线通讯技术 人机交互 发帖人:怀智科技 发帖时间:2022-09-16 10:12:00
- 单片机茶炉语音控制ic,NRK3301智能茶吧机语音芯片方案
- 在崇尚仪式感、品质感的消费理念带动下,茶饮小家电市场迎来发展契机。茶饮机、养生壶等被他们归入健康类生活小家电,茶饮之风,在现代科技的加持下,重新回归年轻人消费视野。在阿里发布的“天猫净饮水行业趋势书2021”中提到,饮水产品正在围绕消费需求进行产品衍生和升级,围绕水的水质、味道、口感、健康、出水状况等创新的升级类饮水产品迎来强劲增长,新兴品类如即热/台式饮水机、茶吧机等产品同比增长贡献率达到167%。茶吧机、茶饮机等通过现有技术间的融合,将烧沸水、泡/煮茶的场景与饮水机、过滤器等结合,提升了喝茶体验,加热温控、过滤净化、功能延展、智能控制等也为此类产品增加了差异化卖点。其中智能离线声控茶吧机...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 茶炉语音控制ic 智能茶吧机语音芯片方案 智能茶吧机语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-26 14:16:00
- 离线语音控制方案定制开发
- 离线语音方案开发定制,蓝牙,手机端APP,手机小程序,红外遥控器芯片等。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 离线语音 智能家居 智能灯具 智能玩具 语音 物联网 智能酒店 发帖人:离线语音控制开发 发帖时间:2022-02-25 17:55:00
- 智慧灯杆的优缺点有哪些?有什么特别之处?
- 随着LED、传感器、通信、IT、控制等技术的不断发展,传统的照明行业正在经历颠覆性的变化。纵观全国,在智慧城市的规划建设中,路灯杆因具位置及供电系统两大优势成为物联网。越来越多的功能和信息技术,集成到路灯杆上面,从而形成多杆合一的智慧灯杆。从最开始的手动开关到自动开关,从单纯的照明功能,到如今多功能的智慧路灯杆,这一系列的变化,让路灯肩负着更多的智慧城市建设功能。而路灯作为城市里最密集的设备,智慧灯杆自然也就成为了智慧城市组成的一部分。前智慧灯杆还是处于推进和探索的阶段,还有很多问题没有考虑周到,需要通过一些试点项目来验证概念的可行性以及来总结经验。那么你知道现在的智慧灯杆有哪些优缺点吗?目...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 智慧灯杆 智能交通 智慧监控 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-27 16:41:00
- 智能LED控制器一站式解决方案,含主IC,PCBA,APP(IOS),APK(android)全套...
- 智能LED控制器一站式解决方案,含主IC,PCBA,APP,APK全套,也可分开购买定制单件,例可只要IOS软件APP,或安卓软件APK,或单片机IC,微信号:yymlyc,图片中的联系方式也可以,联系时请注明来自:立创商城,谢谢!此款12路控制器多种模式可自由组合!
- 所属专栏: 项目外包 标签: 智能 LED控制器 APP APK IOS Android 安卓 物联网 发帖人:Cyril2002 发帖时间:2018-11-15 11:20:00
返回